个案研究:AKCP通过索斯科电子锁提升DCIM 的安全性

随着企业内部持续采用云计算技术,数据中心市场规模正在不断扩展。市场对云计算服务的需求正不断增加,数据中心也在实施高度可靠的数据中心基础设施管理(DCIM)解决方案,从而对存有宝贵数据的机柜进行严密监控。

AKCess Pro (AKCP)是世界上最大的联网环境电力、安全和开关控制监控设备制造商之一,最近该公司与索斯科合作加入了索斯科智能电子锁设备, 以提升DCIM解决方案。AKCP考虑到在产品质量方面的声誉和市场份额,选择了索斯科的H3-EM摆动式手柄电子锁并将其整合至现有的DCIM解决方案中。

Southco H3-EM series
例如索斯科H3-EM摆动式手柄电子锁系列能为数据中心机柜提供更多一层的安全保障(此处显示为与 AKCP 的 DCIM解决方案整合后的情况)。

索斯科电子门禁解决方案与AKCP的DCIM解决方案整合之后,数据中心服务提供者可以从一个中心地点轻松地管理整个安全系统。当客户或访客要进入特定区域或服务器时,AKCP管理者可以远程打开门锁,无须亲临现场, 从而提高了工作效率。

而且,整合的解决方案可在办公场所内实现实时监控。当出现潜在的安全威胁时,警报系统将会立即通知员工,以确保储存在服务器中的数据安全。AKCP受益于索斯科整合式解决方案提供的简易报告系统。整合的解决方案可快速生成访问报告和活动摘要,从而节省了手动报告耗费的大量资源,最终简化了流程。

“索斯科的解决方案满足我们严格的标准测试要求,并在多个机柜和软件的现场试验中表现良好。由于硬件的选择范围广、AKCP对其合作伙伴要求质量承诺,事实上索斯科的服务器机柜锁和把手效果极佳,与索斯科的合作为我们服务器机柜提供了更多的硬件选择,这让我们能够更好地为我们的客户提供服务,”AKCP的生产副总裁Nicholas Barrowclough补充到。

索斯科产品和AKCP现有系统的兼容性是促成此次合作的主要因素。索斯科的电子锁提供简易的即插即用安装方式,适合应用到当今数据中心中广泛使用的机柜。索斯科的电子门禁解决方案和AKCP的DCIM解决方案整合之后,如今数据中心服务提供商能通过远程访问及控制某些特定地点或服务器的门禁开关,简化了操作流程并节约了资源,实现了场馆内的实时监控,并通过数据访问报告简化了报告流程。

“我们喜欢索斯科的大型产品线,因为我们的客户希望我们整合各种锁具、传感器和软件,”AKCP的高级硬件工程师Charles Meyer说到。“仅一家公司即可满足对传统风格的锁具、铰链以及电子服务器机柜锁的需求,这使得订购变得更为便捷。此外,它的安全性得到提高,并有助于我们符合公司的监管要求。”

AKCP通过将索斯科的电子门禁解决方案整合到其 DCIM 解决方案继续扩大其市场份额。“我们的门控制装置和机柜控制装置让我们的客户能够在其预算范围内扩展其安全措施,” David Reid说到。“索斯科的安全产品达到了数据中心服务提供商所需的安全级别,而且我们能够更好地利用这些资源为客户提供更高价值的服务。” 要了解更多有关索斯科电子锁和门禁控制的信息,请访问 数据中心页面

Sorry, comments are closed for this post.