作者:Southco

Posts by :

如何选择最佳的医疗设备屏幕定位方案

对于每天使用到如诊断设备和设有显示屏的移动推车等医疗设备的医疗人员来说,当屏幕保持静止时,其定位支臂和支架必须能够做到稳固支撑。

索斯科的恒定扭矩定位技术提供全方位的移动,可在不使用任何固定螺丝、扭力手柄或其他用户协助的情况下,将屏幕精确定位, 同时重新定位屏幕所需的力度可由设计工程师预先设定。

仅限倾斜的索斯科屏幕支架T系列,可在仅要求倾斜功能的医疗设备应用中轻松实现屏幕定位和无限制角度调整,例如按照在医疗手推车上的显示屏。在需要更多调整的应用中,K系列可提供倾斜和旋转功能,可在水平和垂直方向上倾斜,此外设有多个定点增加调节的灵活性。

当需要更多移动不受限制和精准定位的支臂,如索斯科的A系列支臂可提供全方位的移动,并能多方位和多角度移动,可让操作员按需要拉近和推开屏幕。这些定位臂经调节后可支撑沉重的屏幕,并减省移动时所需的力度 , 实现用最小力气重新定位屏幕。支臂的灵活性还可使其在折叠后紧贴墙面,减少使用和储藏设备所需的空间。

在为医疗设备应用选择定位固件时,必须选择具有以下特性的支架和定位臂:

  • 具有可靠和可循环的使用寿命,避免在操作期间维修或调整
  • 通过封闭式平衡设计有利清洁和外观保养
  • 通过封闭式平衡设计有利清洁和外观保养
  • 抵抗在操作和运输期间可能发生的震动
  • 防止缓慢偏离用户设定的位置

电子锁解决方案保障云端机柜的安全

云计算不再仅仅是一个技术流行语 , 已成为可行的事实。随着越来越多的公司将他们的数据(以及客户数据)移到云端,关注点不仅仅在于新技术本身,还在于保护数据中心的安全,以及保护信息并降低安全系统被破坏的风险。 虽然在防止网络攻击方面,有很多防范措

工程机械零部件的合规性与应用

工程机械OEM制造商在全球制造环境中需要面对不同地区的法则法规,而全球化的工程机械行业对于 制造组件的物料标准,例如所采用的金属和化学品也 有特定的要求。在选择工程机械的门禁控制装置时,设计工程师必须考虑选购的产品有否提供理想功能之外还须符合相关的

52袖珍螺钉以多样色彩款式呈现,让人眼前一亮

多彩的索斯科52袖珍包胶栓式螺钉为工程师作应用设备的区域标记编制工作增添乐趣。52袖珍包胶栓式螺钉具备一系列标准颜色供客户选购。客户更可以根据个别应用规格或需要提出订制颜色,使整个设备的设计风格以及颜色配搭上相协调,大大丰富了视觉效果亦打造出

使用表面贴装技术 (SMT) 降低印刷电路板损坏的风险

索斯科运用表面贴装技术 (SMT) 将拴式螺钉焊接在 PCB 印刷电路板上,省却二次机械按压安装固定拴式螺钉的流程。 在为印刷电路板进行紧固件焊接的工艺,如果操作上不当就可能会造成电路板损坏甚至报废,是电信和网络行业的制造商一向十分关注的问题。 索斯科

您的紧固件是否符合 ATCA 标准规格?

对于设计电信和工业计算应用产品的工程师来说,PCI 工业计算机制造商组织 (PICMG) 是设计规格和合规性信息的主要资源。 作为PCI工业计算机协会(PICMG)的重要成员,索斯科深入了解PICMG组织制定的三个规格级别 — AdvancedTCA® (ATCA)、AdvancedMC™ (AMC) 和 MicroTCA®在组件

户外电子锁

索斯科开发了一款户外电子锁——R4-EM户外型号 ,为户外设备带来强大的电子锁功能。 这一款R4-EM户外电子锁型号防潮和防尘,兼具防腐蚀镀层钢或不锈钢外壳以及全密封式内部驱动装置。 索斯科R4-EM户外电子锁型号机构的工作原理与其标准R4-EM型号一样,可接收

门锁垫圈大有作为

最新款 C2 杠杆门锁和 C5 密封杠杆门锁现在可选配橡胶垫圈附件,该附件提供更一致的压缩并对未对准情况进行补偿,可降低磨损、震动和噪声。 最新款 C2 杠杆门锁和 C5 密封杠杆门锁现在可选配橡胶垫圈附件,该附件提供更一致的压缩并对未对准情况进行补偿,可降

索斯科创新保荐人加盟费城大学晚报

索斯科公司,工程接入解决方案的全球领导者在费城大学的年度创新晚报,将于4月27日已加入提案国名单。 创新日晚庆祝费城大学的学生和他们的能力,运用他们的教育经验,创造了真实世界的产品,展示创新思维的设计,工程和商业的创造力和智慧。 “索斯科公司

索斯科创新保荐人加盟费城大学晚报

索斯科公司,工程接入解决方案的全球领导者在费城大学的年度创新晚报,将于4月27日已加入提案国名单。 创新日晚庆祝费城大学的学生和他们的能力,运用他们的教育经验,创造了真实世界的产品,展示创新思维的设计,工程和商业的创造力和智慧。 “索斯科公司