标签:审计追踪

利用电子门锁来保护药品

在医院,药品盗窃是一个大问题。遗失药品或者不当用药可能对患者造成严重影响, 最严重的甚至可导致死亡。要防止出现药品失窃,医疗行业必须实施管控接触药品库存安全的解决方案,还要提供电子操控和可追踪的审查纪录。

最近,有一家医疗存储设备制造商找到我们的工程师,咨询一个用于医疗配送车的内部门锁系统。该制造商在寻求一个门锁解决方案,要求通过一个配置触摸屏计算机,自动打开和关闭药物配送车的各个抽屉。

索斯科工程师推荐 R4-EM EM 轻型电子转动门锁,该门锁可以提供简单、多用途的电动机械门锁解决方案,通过连接到配送车的计算机远程监控和控制的整个系统的开关。

将用户的进出代码输入计算机并选择药品后,计算机向索斯科的R4-EM发送一个信号,以打开相应药品抽屉的门锁。当取出药品,用户只需要手动关闭抽屉,抽屉就重新安全地上锁。

索斯科的R4-EM轻型电子转动门锁由耐用的复合塑料制成,全金属R4-EM电子旋转门锁 ,以较轻的重量和紧凑的结构,可提供如钢制R4-EM 电子转动门锁一样的可靠性。其他功能特性包括能够提供高效率的微处理器控制,在电源中断时使用的机械备用锁,以及提供输出以指示锁的状态。

您使用普通门锁还是电子门锁解决方案?您采取什么措施来保护您的药品?请告诉我们您的意见。

电子开关门锁有助防止盗窃

当使用储物柜时,防止盗窃是一个难题。 公司可能要求员工在上班时将私人物品放在储物柜中,或者客户来访使用储物柜时,安全是必然是最重要的。 即使是最复杂的密码组合也可能被破解,而密码钥匙有可能被窃取或复制,所以储物柜制造商在努力寻找防止失窃的新方

全新优化型摆动式带手柄电子锁配备内置感应读取器

一向受客户青睐的索斯科摆动式手柄电子锁现在配备了内置感应读取器,允许客户在现有安保系统无缝添加额外的无键输入点。 索斯科的新型摆动式手柄电子锁内置感应读取器能产生标准的26位韦根输出信号,支持HID 125 kHz内置感应卡或标牌,并与现有的用户授权兼容。

生物识别感认门锁:手指一碰安全可靠

当签发安全卡、编码或者钥匙时,通常难以保证只有获授权的个人在使用。虽然可能违反公司政策,为了员工出于方便他/她们仍可能将钥匙借给同事。即使使用最先进技术的安保和审查,根据使用授权者追踪实际出入人也并非易事。 最近,一个受托为政府研究设计箱柜

电子锁解决方案保障云端机柜的安全

云计算不再仅仅是一个技术流行语 , 已成为可行的事实。随着越来越多的公司将他们的数据(以及客户数据)移到云端,关注点不仅仅在于新技术本身,还在于保护数据中心的安全,以及保护信息并降低安全系统被破坏的风险。 虽然在防止网络攻击方面,有很多防范措

选择自助应用中适用电子锁的最佳方式

为自助服务设备, 例如自助售卖机或智能包裹箱(PUDO)设计安保功能时,制造商必须设想现代化的门禁控制需求并融入新一代技术,同时还要提供既有成本效益又符合自助服务行业不断发展的要求。在此类设备中加入合适的机械电动门锁,为终端产品提供便捷、实用且安全为

2014年提升数据中心安全的三种电子门禁控制模式

随着2014年的临近,更新数据中心的安全系统是新一年的关键。2014年, 美国提升保障数据的法规(HIPAA和PCI DSS等)实施后, 许多信息技术专家纷纷加强安全措施以保护机密数据,这些措施包括在机柜实行远程监控和控制电子门禁解决方案。 智能锁定系统有助于保护重要

隐藏式电子门锁打造服务机设计新篇章

对任何自助售卖机或机柜设计而言,最重要的一点不仅仅是它的运作,消费者对其外观感觉亦非常重要。因此,设计工程师必须在美观性和实用性上取得平衡,以实现出色的自助服务设备设计。 很多新型的服务机采用了 360 度设计,让其整体结构展现于人前,因此线缆和

提升新一代自助服务机的安保性设计

近年来设计师不断开发新的机柜和服务机用途,将自助服务的概念推向更高水平。随着高价值零售、售卖机以及“智能售货”系统的引入,自助服务供应商发现用户对远程控制和监控安保系统的要求逐渐提升。设计工程师可将智能电子锁 加入自助服务机和机柜设计中,从

全新的接线盒有助于电子门禁与现有的安全系统集成

为了符合数据保护行业法规要求,许多数据中心将服务器机架联网到其现有的安全系统来监控和控制对机架的物理访问,就像对楼宇和房间门禁所做的一样。 索斯科的EA-A01 系统集成接线盒简化了电子锁定解决方案之间 (例如,索斯科的带集成读卡器的 H3-EM 摆动式手柄