标签:数据中心

紧凑的感应读卡器可以提供简单和无钥匙的门禁

索斯科的EA-P3 感应读卡器结构紧凑,可以为电子锁定设备提供方便安全的门禁控制。EA-P3产生一个标准的26位Wiegand输出,并且接受HID 125 kHz感应卡或标牌,使其可以方便地和现有门禁控制器组合,向现有安全系统添加额外的无钥匙入口。

在很多设备安全应用中,射频识别 (RFID) 感应卡作为一种灵活的门禁控制解决方案,正在替代传统的锁和钥匙应用。对于日益增长的安全需求,索斯科的EA-P3是一个很好的选择,这种电子锁定系统即使具备精密的技术,却仍能够为操作员提供简单和经济的门禁管理。

EA-P3 易于安装,几乎可以安装在任何地方,并且能够与其他索斯科EA-P1 PIN/感应读卡器相配合,组成完整的门禁控制系统 。

EA-P3 的电子锁定能成为现有安全系统的实用附加装置,并且适合用于箱柜、医疗和自助服务设备、储物柜和数据中心等应用。

想了解索斯科的感应读卡器对您的应用还有其他什么用处?请与我们联系!

全新优化型摆动式带手柄电子锁配备内置感应读取器

一向受客户青睐的索斯科摆动式手柄电子锁现在配备了内置感应读取器,允许客户在现有安保系统无缝添加额外的无键输入点。 索斯科的新型摆动式手柄电子锁内置感应读取器能产生标准的26位韦根输出信号,支持HID 125 kHz内置感应卡或标牌,并与现有的用户授权兼容。

电子锁解决方案保障云端机柜的安全

云计算不再仅仅是一个技术流行语 , 已成为可行的事实。随着越来越多的公司将他们的数据(以及客户数据)移到云端,关注点不仅仅在于新技术本身,还在于保护数据中心的安全,以及保护信息并降低安全系统被破坏的风险。 虽然在防止网络攻击方面,有很多防范措

个案研究:AKCP通过索斯科电子锁提升DCIM 的安全性

随着企业内部持续采用云计算技术,数据中心市场规模正在不断扩展。市场对云计算服务的需求正不断增加,数据中心也在实施高度可靠的数据中心基础设施管理(DCIM)解决方案,从而对存有宝贵数据的机柜进行严密监控。 AKCess Pro (AKCP)是世界上最大的联网环境电力、安全

2014年提升数据中心安全的三种电子门禁控制模式

随着2014年的临近,更新数据中心的安全系统是新一年的关键。2014年, 美国提升保障数据的法规(HIPAA和PCI DSS等)实施后, 许多信息技术专家纷纷加强安全措施以保护机密数据,这些措施包括在机柜实行远程监控和控制电子门禁解决方案。 智能锁定系统有助于保护重要

全新的接线盒有助于电子门禁与现有的安全系统集成

为了符合数据保护行业法规要求,许多数据中心将服务器机架联网到其现有的安全系统来监控和控制对机架的物理访问,就像对楼宇和房间门禁所做的一样。 索斯科的EA-A01 系统集成接线盒简化了电子锁定解决方案之间 (例如,索斯科的带集成读卡器的 H3-EM 摆动式手柄