标签:无钥匙进入技术

紧凑的感应读卡器可以提供简单和无钥匙的门禁

索斯科的EA-P3 感应读卡器结构紧凑,可以为电子锁定设备提供方便安全的门禁控制。EA-P3产生一个标准的26位Wiegand输出,并且接受HID 125 kHz感应卡或标牌,使其可以方便地和现有门禁控制器组合,向现有安全系统添加额外的无钥匙入口。

在很多设备安全应用中,射频识别 (RFID) 感应卡作为一种灵活的门禁控制解决方案,正在替代传统的锁和钥匙应用。对于日益增长的安全需求,索斯科的EA-P3是一个很好的选择,这种电子锁定系统即使具备精密的技术,却仍能够为操作员提供简单和经济的门禁管理。

EA-P3 易于安装,几乎可以安装在任何地方,并且能够与其他索斯科EA-P1 PIN/感应读卡器相配合,组成完整的门禁控制系统 。

EA-P3 的电子锁定能成为现有安全系统的实用附加装置,并且适合用于箱柜、医疗和自助服务设备、储物柜和数据中心等应用。

想了解索斯科的感应读卡器对您的应用还有其他什么用处?请与我们联系!

选择自助应用中适用电子锁的最佳方式

为自助服务设备, 例如自助售卖机或智能包裹箱(PUDO)设计安保功能时,制造商必须设想现代化的门禁控制需求并融入新一代技术,同时还要提供既有成本效益又符合自助服务行业不断发展的要求。在此类设备中加入合适的机械电动门锁,为终端产品提供便捷、实用且安全为

2014年提升数据中心安全的三种电子门禁控制模式

随着2014年的临近,更新数据中心的安全系统是新一年的关键。2014年, 美国提升保障数据的法规(HIPAA和PCI DSS等)实施后, 许多信息技术专家纷纷加强安全措施以保护机密数据,这些措施包括在机柜实行远程监控和控制电子门禁解决方案。 智能锁定系统有助于保护重要

适合重型应用的非锁定驱动装置

索斯科最近推出了AC-30和AC-40非锁定式驱动装置,为重型机械应用提供快速而可靠的驱动。非锁定式的AC-30和AC-40驱动装置是以高强度和抗腐蚀的材料制成,非常适合在恶劣的户外环境和内饰之应用。 AC-30的特色是以按钮式驱动以及在有限空间内进行简易安装,而AC-40却配

隐藏式电子门锁打造服务机设计新篇章

对任何自助售卖机或机柜设计而言,最重要的一点不仅仅是它的运作,消费者对其外观感觉亦非常重要。因此,设计工程师必须在美观性和实用性上取得平衡,以实现出色的自助服务设备设计。 很多新型的服务机采用了 360 度设计,让其整体结构展现于人前,因此线缆和

提升新一代自助服务机的安保性设计

近年来设计师不断开发新的机柜和服务机用途,将自助服务的概念推向更高水平。随着高价值零售、售卖机以及“智能售货”系统的引入,自助服务供应商发现用户对远程控制和监控安保系统的要求逐渐提升。设计工程师可将智能电子锁 加入自助服务机和机柜设计中,从

用电子锁代替医用柜的机械锁

当谈及安保时,医疗机构如今面对的不只是建筑楼宇的安保,更包括任何储物或药物柜,配药车还有储存病人资料的计算机系统以及便携式诊断仪器等设备,是一个备受医疗业关注的极大挑战。 由于传统式机械锁具及钥匙涉及分配、存储和更换的安排,因此不单为管